Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS110DF111 大家好、
我的客户发现 无法使用特定 SFP+以太网交换机(Tx)锁定 DS110DF111。
他怀疑输入波形的质量不好、并计划测量眼图张开度和抖动。
为了测量和分析输入波形抖动、我认为 示波器的软件 CDR 应设置为与 DS110DF111 (Rx)相同的设置。
您能告诉我 DS110DF111的 CDR 模式吗?
以下设置是否正确?
- 2阶 PLL
- 10MHz 环路带宽
此致、
雅丽塔