This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:NFAULT 行为

Guru**** 2928200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167502/tios101-nfault-behavior

器件型号:TIOS101

大家好、

NFAULT 行为看起来与数据表说明不同。 请给我建议。

当它们驱动继电器单元时、输出电流为400mA-500mA。 ILIM_ADJ 开路。 NFAULT 上拉至3.3V。

他们期望 NFAULT 在200us 后被驱动为低电平、但它被立即驱动为低电平(大约20us)、并在250us 后返回至高电平。

他们检查了什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    工程师已收到此主题的通知、并将在 CST 2022年11月3日业务结束时作出响应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    这是根据设计的、称为快速检测模式、但数据表中未对此进行记录。  由于 ILIM_ADJ 引脚悬空(开路)时会禁用输出禁用和自动恢复功能、因此在短路情况下可能会损坏器件、从而允许大量电流流经器件。   

    当 ILIM_ADJ 引脚悬空(开路)时、立即检测到电流故障、并且没有消隐时间。 快速检测模式可立即向 MCU 指示可能存在过流情况、如果不是预期的情况、则将 EN 引脚拉至低电平。  这就是为什么在驱动器启用后、NFAULT 引脚被拉至低电平大约20uS、并且电流超过限制阈值。

    在此模式下、NFAULT 引脚将直接反映所有可能故障条件(电流、功率和温度)的逻辑或状态。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森-圣、

    感谢您的回答!

    您能否解释一下、尽管输出电流似乎仍然高于 IO (LIM)、但 NFAULT 信号为什么会返回高电平?

    阈值是否应具有温度漂移? 我认为输出电流非常接近阈值。 如果阈值 与裸片温度具有正关系、我认为 thredhoud 可能会升高并超过输出电流电平的高输出电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    当 ILIM_ADJ 引脚悬空(Rset 电阻器断开)时、对于给定器件、输出电流限制将介于300mA 和400mA 之间。  由于工艺、电压和温度条件、不同器件的这种情况可能有所不同。

    从示波器图中可以看出、平均输出电流最初上升到大约500mA、然后下降到略低于400mA。  对于该特定器件和测试、平均输出电流必须降至电流限制阈值以下、从而使 NFAULT 引脚返回高电平状态。  该阈值在其他器件上可能较低、可能更接近300-350mA、在这种情况下、NFAULT 引脚可能在同一电流负载下不会返回高电平。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森-圣、

    您能否查看下面的状态图表? 左侧来自数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi-San、

    对我来说是正确的。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森-圣、

    谢谢。

    我再收到一个问题。

    客户测试了带 OUT GND 短路的 NFAULT 行为。 ILIM_ADJ 为开路。

    NFAULT 信号会因电流故障而变为低电平、但即使芯片温度高于热警告阈值、也会通过热关断返回至高电平。

    是否为预期行为?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、

    NFAULT 是一个开漏引脚。数据表中指出、在热警告事件期间应将其驱动为低电平。  如果温度未超过关断阈值、NFAULT 将保持低电平。   

    但是、如果器件温度超过关断温度、则器件将完全关断、但 LDO 除外、它会导致 NFAULT 通过外部上拉电阻器上拉至高电平。  一旦器件温度降至足以重新启用器件的水平、驱动器将打开、并且该过程将自行重复、直到短路消失。

    如果在此测试期间调整示波器的刻度、您可能会看到周期每30-50mS 重复一次、但这一次取决于裸片温度在应用中的冷却速度。

    这是正常操作。

    此致、

    Jonathan