请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS110DF410 大家好、团队、
请允许我确认数据表中的步骤是否确实适用于手动 CTLE (固定 EQ 升压、无适配)。
Q1)。 以下步骤是否正确,可手动覆盖 CTLE 升压(增益) 值?
Q2)。 如果用户遵循数据表程序并且未设置 REG 0x2D [3]= 1、会发生什么情况? 可以想到的副作用是什么?
数据表(SNLS397D)第23页中显示了以下说明。
本节介绍了如何手动将 CTLE 升压设置覆盖为固定值的过程。
我发现在手动设置 CTLE 增益时可能需要设置一个寄存器。 寄存器0x2D [3]似乎需要设置。
此致、
Kawai