This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何手动将 CTLE 增益(升压)覆盖为固定值。

Guru**** 2540220 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802232/ds110df410-how-to-manually-override-the-ctle-gain-boost-to-a-fixed-value

器件型号:DS110DF410

大家好、团队、

请允许我确认数据表中的步骤是否确实适用于手动 CTLE (固定 EQ 升压、无适配)。

Q1)。 以下步骤是否正确,可手动覆盖 CTLE 升压(增益) 值?

Q2)。 如果用户遵循数据表程序并且未设置 REG 0x2D [3]= 1、会发生什么情况?  可以想到的副作用是什么?

数据表(SNLS397D)第23页中显示了以下说明。
本节介绍了如何手动将 CTLE 升压设置覆盖为固定值的过程。

我发现在手动设置 CTLE 增益时可能需要设置一个寄存器。 寄存器0x2D [3]似乎需要设置。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    我以为我之前已经对此作出了回应。

    Q1)。 这里是我使用的、它工作正常。 因此数据表建议正确:
    原始FF0CFF//广播到所有通道
    RAW310060//强制调整模式0
    RAW3A00FF//为低速率设置所需的 ctle 设置
    RAW0300FF//设置所需的 ctle 设置
    原始130404//设置限制位
    RAW0920//设置输出多路复用覆盖
    RAW1E00E0//强制 RAW 模式。 针对重定时模式从00更改为50
    原始0A1CFF//强制复位
    原始0A10FF//释放 CDR 复位

    Q2)。 已同意寄存器0x2D[3]的 EQ 升压覆盖、但我不需要使用它。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    您能否仔细检查0x2D[3]的用途以及何时应使用该位?

    如果不需要设置此位、我希望请求将此位更改为数据表中保留的位、以最大程度地减少用户提出的问题。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    您也可以设置0x2D[3]位。 它对我的设置没有影响。 不过、对于 LMH12xx 器件、我们需要设置该位。 为了减少混淆、我们可以在下一版数据表中记录这一点。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    谢谢你。 如果该位 REG 0x2D[3]描述在数据表中有更多详细信息、那将非常有帮助。

    我知道您的测试中 REG 0x2D[3]="0"或"1"之间似乎没有差异。 但是、该位应该有一定的含义。 您是否能够确认该位的特定功能?

    如果 DS110DF410实际上忽略了该位、那么这将是最好的信息。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    此处显示了2D 寄存器定义

    该寄存器用于覆盖 CTLE 输入均衡设置。  均衡设置被写入寄存器0x03。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    回到我的第一个问题、如果需要设置 REG 0x2D [3]、则在固定 EQ 增益(CLTE)模式下使用的所有客户都使用了错误的寄存器设置、因为数据表过程未在数据表第23页中描述如何设置 REG 0x02D[3]="1"。

    我想确保在数据表(SNLS397D)第23页所示的过程中 REG 0x2D[3]="0"和 REG0x2D[3]="1"之间的设置有何具体差异。

    到目前为止、我们没有听到 EQ 增益(升压)发生变化的任何问题、但是、我们看到固定增益条件下存在问题。 我们想澄清这种情况是否与这个问题有关。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    我在修复此器件上的 CTLE 的方法中未使用此 REG 0x2D[3]位。 但是、我不知道器件在"1"和"0"之间的差异。
    星期一是美国的公共假日。 请预计回复延迟。

    关于这一点、"我们在固定增益条件下看到了一个问题。 我们想澄清这种情况是否与这个问题有关。"如果可能,请详细说明,看看我们是否能提供帮助。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良三、您好!

    如果您能让我们知道该位的具体函数、那将会很有帮助。

    我们能否离线讨论我们所面临的问题? 请给我发送电子邮件。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才给你发了一封电子邮件、其中有 Nasser 和 Lee 的复印件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将讨论移至电子邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共享信息。

    要手动固定 CTLE 升压增益、

    -在适应模式= 0下使用时、不需要 REG 0x2D [3]= 1。

    -在适应模式= 1、2或3下使用时、需要 REG 0x2D [3]= 1。