This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:供电的 SN65HVD231能否驱动未供电的 SN65HVD231的 VCC?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806634/sn65hvd231-can-powered-sn65hvd231-drive-vcc-of-unpowered-sn65hvd231

器件型号:SN65HVD231

我有两个单独的电路板、每个电路板都有一个 SN65HVD231收发器、它们可以成功地相互通信。 在该设计的早期版本中、两个电路板由同一个外部+12V 电源供电、并生成自己的+3.3V 电源。

在新版本中、一个电路板(电路板1)生成其自己的+12V 电源、而另一个电路板(电路板2)继续使用外部+12V 电源。 我连接了电路板1和电路板2之间的 CANBus 线路、并通过外部+12V 电源为电路板2供电、同时使电路板1保持断电状态。 这意味着电路板1上的 CAN 收发器已通电、处于活动状态并生成消息至电路板1上的未通电收发器。 从+12V 电源到电路板#2的电流消耗大约是正常电流的两倍。

如果我从外部电源为电路板#2供电、但未将 CAN 连接到电路板#1、则电流消耗为标称值。

我从外部电源重新连接了电路板1和电路板2和供电电路板2之间的 CAN 线路;最终电路板2出现故障、+12V 线路短路。 电路板2的两个单独实例上发生了这种情况。 我正在对故障电路板进行故障排除、但电路板1和电路板2之间的唯一连接是返回连接和两条 CANbus 线路。 加电的 CANBus 是否有可能通过未加电的电路板1上的 CAN 收发器对反向驱动的 VCC 进行线路驱动、从而尝试驱动电路板1上的整个+3.3V 负载并烧毁? 如果是,是否有办法防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    这是一个很好的想法、但 SN65HVD23x 器件被设计成在断电时具有高阻抗 CANH/CANL 线路、并且内部集成了阻塞二极管、以防止较大的总线电压向 VCC 反馈电流。 因此、我不会指望这会成为问题。 不过、为了帮助更好地了解一个电路板之间的相互影响、是否可以在示波器上查看未供电电路板的 CANH/CANL/VCC 引脚? 此外、您还提到、连接未上电的电路板时、电流加倍-电流的大小是多少? (我问的原因是、未上电收发器的 CANH/CANL 会有一些泄漏、但泄漏电流应仅为几百 uA 左右。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以获得示波器迹线、但我很可能会烧毁另一个电路板。 我正在尝试将一些未连接到电池的替换器件从库存中取出、以便更轻松地进行返工;然后我将获取一些捕获并发布这些器件。
    电路板#2的正常电流消耗约为35mA;通过电路板#1供电时、电流消耗增加至~75mA (其中不应再有任何负载、但回路很常见)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    为避免损坏电路板、您可能会尝试在电路板之间的连接中引入一些电阻、以限制电流。 然后、您可以逐渐降低电阻、直到可以观察到问题的开始(希望在达到破坏性电流电平之前)。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我只是想重新登记入住。  解决此问题是否有任何进展?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我昨天收到了 m 替换板、希望明天进行测试。

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我无法在新的电路板上重现问题、因此它似乎与通过收发器向后推+3.3V 无关。 由于原电路板已焊接到电池组、而替换电路板未焊接、我认为问题是热插拔电池、而不是任何类型的低压电源路径。

    感谢您的支持;我将解决此问题。

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢您的更新、我很高兴问题未再次出现。  如果您有任何后续问题、请随时联系我们。  只是想让您知道我在接下来的几周内将不在办公室、因此如果您有后续问题、最好开始新的主题(以便我的一位同事更有可能看到它)。

    最大