This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159

Guru**** 2930540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806066/sn65dp159-about-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

尊敬的支持团队:

客户正在使用 FPGA 输出 HDMI 信号到 DP159、然后 SN159发送到电视、他们会发现有时画面会消失2~3s 左右、然后恢复、如果他们将 DP159更改为转接驱动器模式、则问题将得到解决。  此问题的可能原因是什么? 出现问题的原始设置如下所示,它们使用默认设置,并且源设备不使用 DDC。  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    您是否会分享他们的原理图并提供第1页寄存器转储?

    FPGA 的数据速率是多少? 是 HDMI1.4还是 HDMI2.0?

    重定时器和转接驱动器之间的区别之一是在重定时器模式下启用了 PLL、因此您可能需要检查输入时钟、因为 DP159 PLL 需要在重定时器模式下锁定到输入时钟上。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1050.DP159.pdfhiDavid、

    添加了 sch 和 Dump 寄存器。

    来自 FPGA 的信号为1080p60、HDMI1.4。

    请仔细检查是否有任何不当之处。 我还要求他们仔细检查参考时钟。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     转储寄存器如附件所示。 我将通过电子邮件向您发送 sch。

    来自 FPGA 的信号为1080p60、HDMI1.4。

    请仔细检查是否有任何不当之处。 我还要求他们仔细检查参考时钟。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    FPGA 是否支持 DDC 总线上的时钟扩展?

    寄存器转储显示输入时钟已锁定、但仍请检查时钟信号、我想知道时钟何时生效。

    您还能看到是否将第0页寄存器0x0Ch 设置为0x6C 的值、它是否有用?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维拉"

     有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、David、

    很抱歉耽误你的时间! 客户被另一个任务占用。 正在等待反馈。 TKS、感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、David、

    由于 FPGA 未使用 DDC、因此他们不确定它是否支持 clk 扩展。  他们使用500MHz BW 示波器测试了时钟、当问题出现时、振幅没有很大变化。

      将第0页寄存器0x0Ch 设置为0x6C 值后、问题仍然存在。

     此问题仅在以下情况下显示:

    1.仅在某种电视上播放。

    2.随机出现,但一旦它出现,它就会变得很冷。 触发条件似乎与插拔或重新启动板有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    时钟在频率方面有效需要多长时间、他们是否发现工作用例和非工作用例之间存在差异?

    如果 FPGA 不支持 DDC、 则 HDMI1_TX_SRC_SCL 和 HDMI1_TX_SRC_SDA 在哪里连接?  

    当显示屏在2或3秒后工作时、它是否会继续工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    信号持续发送到 DP159、不受 HPD 影响。 DP159上电后、它们将拉高 OE、向 DP159发送信号。  它看起来没有变化。 如果是 clk 问题、当问题出现时、是否有任何方法可以检查它是否锁定在 DP159寄存器中?

    HDMI1_TX_SRC_SCL 和 HDMI1_TX_SRC_SDA 连接到 FPGA、但 IP 内核不处理 DDC。

    是的、在大多数情况下、它将保持工作状态。

    客户有两个问题:

    在 d/s 中、它提到输入端接电压为0.7V、但从 其中一个 d/s 图中、它是2V、哪一个是正确的?

    2.如果 VID (PP)中的 CLK 超过1200mV、是否会导致问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    图5是输入和输出时序测量的示例、而不是测量 Vterm 的示例。

    2、最大 VID 为1.2V、因此不会成为 DP159的问题。

    在视频稳定之前的2到3秒内、请保持循环 I2C 读取、我们需要查找的寄存器是用于 PLL 锁定的第1页寄存器0x00h、用于时钟检测的第1页寄存器0xB1h。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Vera 说我可以通过 E2E 直接与您联系。 感谢您的快速回复。

    对于0x00寄存器、它有时从0x02变为0x03、最后变为0xc3;有时它直接从0x02变为0xc3。 我觉得这种差异可能是  由 I2C 访问频率限制引起的。 对于 bb1寄存器、它直接从0x02变为0x82。 当问题发生时、这两个寄存器的值不会改变。

    最大 VID 是否指峰值? 我测量了耦合电容器和 DP159之间的负单端电压。  DP159是否可以接受这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值0xC3是寄存器0x00h 的预期值、值0x82是寄存器0xB1h 寄存器的预期值。

    0xC3表示 DP159处于重定时器模式、PLL 已锁定到时钟上。 0x82表示 DP159已检测到时钟。 如果您看到这些位在2至3秒期间没有显示时切换、这可能表示 DP159的输入时钟不稳定、并在2至3秒后变得稳定。 在2到3秒期间、如果没有显示、您能否探测输入时钟?

    最大1.2V 的 VID 是峰间电压。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当没有显示时、这两个寄存器保持不变。

    我们测量了 DP159的输出时钟和输入时钟的抖动。 最大周期到周期抖动约为50ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泽强:

       1.2V VID 是单端还是差动? 如果是单端、则过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    下图是  两个交流耦合电容器之间通过500m BW 示波器测得的电压。 FPGA 输出 IO 类型为 BLVDs_25。 我们不知道输出摆幅为何如此大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接近4V、您是否校准了示波器/探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 当 DP159的第1页中的0x00寄存 器为0x3c 时、会发现输出时钟和输入时钟之间存在较大的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是否修复了 CLK VOD 问题?