尊敬的支持团队:
客户正在使用 FPGA 输出 HDMI 信号到 DP159、然后 SN159发送到电视、他们会发现有时画面会消失2~3s 左右、然后恢复、如果他们将 DP159更改为转接驱动器模式、则问题将得到解决。 此问题的可能原因是什么? 出现问题的原始设置如下所示,它们使用默认设置,并且源设备不使用 DDC。 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
客户正在使用 FPGA 输出 HDMI 信号到 DP159、然后 SN159发送到电视、他们会发现有时画面会消失2~3s 左右、然后恢复、如果他们将 DP159更改为转接驱动器模式、则问题将得到解决。 此问题的可能原因是什么? 出现问题的原始设置如下所示,它们使用默认设置,并且源设备不使用 DDC。 太多了!
e2e.ti.com/.../1050.DP159.pdfhiDavid、
添加了 sch 和 Dump 寄存器。
来自 FPGA 的信号为1080p60、HDMI1.4。
请仔细检查是否有任何不当之处。 我还要求他们仔细检查参考时钟。 太多了!
您好、Brian、David、
由于 FPGA 未使用 DDC、因此他们不确定它是否支持 clk 扩展。 他们使用500MHz BW 示波器测试了时钟、当问题出现时、振幅没有很大变化。
将第0页寄存器0x0Ch 设置为0x6C 值后、问题仍然存在。
此问题仅在以下情况下显示:
1.仅在某种电视上播放。
2.随机出现,但一旦它出现,它就会变得很冷。 触发条件似乎与插拔或重新启动板有关。
尊敬的 David:
信号持续发送到 DP159、不受 HPD 影响。 DP159上电后、它们将拉高 OE、向 DP159发送信号。 它看起来没有变化。 如果是 clk 问题、当问题出现时、是否有任何方法可以检查它是否锁定在 DP159寄存器中?
HDMI1_TX_SRC_SCL 和 HDMI1_TX_SRC_SDA 连接到 FPGA、但 IP 内核不处理 DDC。
是的、在大多数情况下、它将保持工作状态。
客户有两个问题:
在 d/s 中、它提到输入端接电压为0.7V、但从 其中一个 d/s 图中、它是2V、哪一个是正确的?
2.如果 VID (PP)中的 CLK 超过1200mV、是否会导致问题?
尊敬的 David:
Vera 说我可以通过 E2E 直接与您联系。 感谢您的快速回复。
对于0x00寄存器、它有时从0x02变为0x03、最后变为0xc3;有时它直接从0x02变为0xc3。 我觉得这种差异可能是 由 I2C 访问频率限制引起的。 对于 bb1寄存器、它直接从0x02变为0x82。 当问题发生时、这两个寄存器的值不会改变。
最大 VID 是否指峰值? 我测量了耦合电容器和 DP159之间的负单端电压。 DP159是否可以接受这种情况?
值0xC3是寄存器0x00h 的预期值、值0x82是寄存器0xB1h 寄存器的预期值。
0xC3表示 DP159处于重定时器模式、PLL 已锁定到时钟上。 0x82表示 DP159已检测到时钟。 如果您看到这些位在2至3秒期间没有显示时切换、这可能表示 DP159的输入时钟不稳定、并在2至3秒后变得稳定。 在2到3秒期间、如果没有显示、您能否探测输入时钟?
最大1.2V 的 VID 是峰间电压。
谢谢
David