This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:VCC 电源检查

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802401/max3243-vcc-power-check

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件: MAX3232

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如原理图所示、如果 D1连接+3.3V 有任何风险?  D1的压降为0.35V~0.4V

MAX3243的 VCC 电流是多少? 0.3mA?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    如果 D1提供3.3V 电压、则 IC 可能无法正常工作。 3.3-0.4=2.9V、低于 MAX3243的工作区域。 另一个要点是、如果您将电源更改为3.3V、则还需要根据数据表指南更改电容器值。 MAX3243无负载时的典型 ICC 为0.3mA。 如果任何通道(DOUT)导通、电流可能会高得多。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    您能帮我们提供 MAX3243参考原理图吗?

    我们有一个有关 MAX3243 +VCC 电源引脚的问题。

    TI 是否建议使用+VCC 安装二极管或其他保护组件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉推送、此问题是否有更新?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    很抱歉我迟到了。 昨天是美国的假期。

    您可以参考数据表上的应用会话以获取参考原理图。 一般而言、不建议在 VCC 上添加二极管或其他保护。 此类组件的副作用、如电压损耗或电流限制、可能会在应用中造成问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    再次进行双重检查。 来自 EC 的 UART 信号为+3P3V 电源轨。 MAX3243 VCC 连接至+5V 电源。

    功能是否可以正常工作? 此设计没问题吗?

    请进行检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    您为什么要使用不同的电源、有什么特殊原因吗? MAX3243使用3.3V 电源。 只需将所有 C1-C4更改为0.1uF 电容器。 请选择高于10V 的电容额定电压。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    由于此串行可选卡是旧项目使用的。 可选卡无法调整任何 RLC 值。 它已经在旧项目上进行生产。
    旧项目 SIO 和 UART 为5V 电源。 MAX3243 VCC 也连接至5V。
    客户期望在新项目上使用此旧项目可选卡。 但这个新项目变为 EC 和 UART、是3.3V 电源。
    因此、我们需要仔细检查 MAX3243 VCC 是否连接至5V、UART 信号是否为3.3V 电源。

    您能帮您检查我们的设计是否可行? 有任何风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    由于输入为 TTL、DIN 引脚应该正常。 但是、您需要检查 MCU 是否可以从 ROUT 引脚获取5V 信号。 如果 MCU 无法连接、则可能需要使用电阻分压器来保护其引脚。 您可以参阅此应用手册以了解一些详细信息。

    e2e.ti.com/.../0044.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    根据之前的反馈、建议不要使用 VCC 引脚来添加二极管或其他保护。 就像二极管 D1一样、如以下屏幕截图所示。

    该二极管的用途是保护外部器件的泄漏功率。

    MAX3242 VCC 引脚是否能够防止电源泄漏?

    请帮助检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    您能解释一下发生漏电时的情况吗? 您是指外部电源低于接地值时? 在这种情况下、MAX3243无法阻止电流从器件中流出。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    如果系统电源关闭。 RS-232已连接到串行卡。 我担心外部 RS-232会通过 UART 信号泄漏到 MAX3243,然后通过 MAX3243 VCC 泄漏到 MB 端。 因此 VCC 引脚安装二极管以防止漏电。

    在本例中。 MAX3243 VCC 不能阻止电流流出器件。 它必须在 VCC 引脚上添加二极管。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    这是一个很好的想法。 但是、如果电源关闭、MAX3243 I/O 引脚应处于高阻抗模式。 我不确定 MB 侧是否可以通过该泄漏路径加电。 即使存在某种泄漏。 路径应具有高阻性、电流 将 非常有限。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    您是否有 MAX3243功耗可供参考?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    您可以参阅此博客了解详细信息和一些数据(示例2)。

    e2e.ti.com/.../active-rs232-power-consumption-why-isnt-it-in-the-data-sheet

    我检查了 MAX3243和 MAX3232是否有类似的驱动行为。 借助导通通道编号、 数据速率和负载电容、您可以通过调节来估算功率耗散。

    此致、

    Hao