Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3232
主题中讨论的其他器件: MAX3232
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
如原理图所示、如果 D1连接+3.3V 有任何风险? D1的压降为0.35V~0.4V
MAX3243的 VCC 电流是多少? 0.3mA?
原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
感谢您的回复
由于此串行可选卡是旧项目使用的。 可选卡无法调整任何 RLC 值。 它已经在旧项目上进行生产。
旧项目 SIO 和 UART 为5V 电源。 MAX3243 VCC 也连接至5V。
客户期望在新项目上使用此旧项目可选卡。 但这个新项目变为 EC 和 UART、是3.3V 电源。
因此、我们需要仔细检查 MAX3243 VCC 是否连接至5V、UART 信号是否为3.3V 电源。
您能帮您检查我们的设计是否可行? 有任何风险? 谢谢!
Shu-Cheng、
由于输入为 TTL、DIN 引脚应该正常。 但是、您需要检查 MCU 是否可以从 ROUT 引脚获取5V 信号。 如果 MCU 无法连接、则可能需要使用电阻分压器来保护其引脚。 您可以参阅此应用手册以了解一些详细信息。
e2e.ti.com/.../0044.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf
如果您有更多问题、请告诉我。
此致、
Hao
Shu-Cheng、
您可以参阅此博客了解详细信息和一些数据(示例2)。
e2e.ti.com/.../active-rs232-power-consumption-why-isnt-it-in-the-data-sheet
我检查了 MAX3243和 MAX3232是否有类似的驱动行为。 借助导通通道编号、 数据速率和负载电容、您可以通过调节来估算功率耗散。
此致、
Hao