Other Parts Discussed in Thread: TFP410-EP, TFP410
主题中讨论的其他器件: TFP410
TFP410-EP 数据表列出了 IDCK 输入的抖动容差为2ns (典型值)、DVI 输出时钟抖动最大值为150-190ps @165MHz、注4表示抖动与 IDCK 有关。 我需要有关这些规格的帮助。
当您说 IDCK 的抖动容差只有2ns 时、这意味着什么? 从 FPGA 传出的时钟测量的峰间抖动约为80ps、这是否意味着我超出了 IDCK 输入的2ns 容差?
2.注4表示150ps 的输出时钟抖动是相对于输入时钟 IDCK 的。 您能更详细地解释一下这意味着什么吗? 例如、如果 IDCK 具有80ps 的抖动、这是否会增加 TFP410-EP 抖动? 也就是说、DVI 时钟输出抖动是否为80ps (IDCK)+ 150ps (TFP410)= 230ps 抖动? 或者、您是否说 TFP410 DVI 输出时钟抖动限制为150ps、并且输入抖动和输出抖动不是累加的?
3. 在-55至125C 的温度范围@ 165MHz 内,DVI 输出时钟抖动最大值指定为190ps。 您是否有一条抖动降额曲线来显示在-40至85°C 范围内、108MHz 时的最大抖动是多少?
感谢你的帮助。