This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:IDCK 输入和 DVI 输出时钟抖动问题

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410-EP, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806692/tfp410-ep-idck-input-and-dvi-output-clock-jitter-questions

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件: TFP410

TFP410-EP 数据表列出了 IDCK 输入的抖动容差为2ns (典型值)、DVI 输出时钟抖动最大值为150-190ps @165MHz、注4表示抖动与 IDCK 有关。  我需要有关这些规格的帮助。

当您说 IDCK 的抖动容差只有2ns 时、这意味着什么?  从 FPGA 传出的时钟测量的峰间抖动约为80ps、这是否意味着我超出了 IDCK 输入的2ns 容差?

2.注4表示150ps 的输出时钟抖动是相对于输入时钟 IDCK 的。  您能更详细地解释一下这意味着什么吗?  例如、如果 IDCK 具有80ps 的抖动、这是否会增加 TFP410-EP 抖动?  也就是说、DVI 时钟输出抖动是否为80ps (IDCK)+ 150ps (TFP410)= 230ps 抖动?  或者、您是否说 TFP410 DVI 输出时钟抖动限制为150ps、并且输入抖动和输出抖动不是累加的?

3. 在-55至125C 的温度范围@ 165MHz 内,DVI 输出时钟抖动最大值指定为190ps。  您是否有一条抖动降额曲线来显示在-40至85°C 范围内、108MHz 时的最大抖动是多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在研究这个问题、稍后我将向您作出一些澄清。
    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些详细信息。

    遗憾的是、这是一个相当旧的器件、由于大多数团队成员不再可用、因此无法轻松获取历史记录。

    当您说 IDCK 的抖动容差只有2ns 时、这意味着什么?  从 FPGA 传出的时钟测量的峰间抖动约为80ps、这是否意味着我超出了 IDCK 输入的2ns 容差?

    抖动特性化是在应用2ns 抖动并验证运行情况的情况下执行的。  从技术上讲、不应将其列为典型值。  它应该是允许的最大输入抖动。  您的80ps 完全在容差范围内。

    2.注4表示150ps 的输出时钟抖动是相对于输入时钟 IDCK 的。  您能更详细地解释一下这意味着什么吗?  例如、如果 IDCK 具有80ps 的抖动、这是否会增加 TFP410-EP 抖动?  也就是说、DVI 时钟输出抖动是否为80ps (IDCK)+ 150ps (TFP410)= 230ps 抖动?  或者、您是否说 TFP410 DVI 输出时钟抖动限制为150ps、并且输入抖动和输出抖动不是累加的?


    这个更难解密。  实际上、传入抖动与传出抖动之间存在抖动传递函数、而不是简单的附加抖动。  它将因抖动频率而异。  遗憾的是、未执行这一代器件的抖动传输特性。

    我认为、该评论旨在告知用户 IDCK 用于触发捕获抖动的仪器。  因此、传入抖动将影响测量。   现在已失效的工作组文档可以通过查看 Web 归档文件来查看。

    请参阅 :web.archive.org/.../DVI_TM_guide_REV1.pdf

    3. 在-55至125C 的温度范围@ 165MHz 内,DVI 输出时钟抖动最大值指定为190ps。  您是否有一条抖动降额曲线来显示在-40至85°C 范围内、108MHz 时的最大抖动是多少?


    我们在不同的频率或温度范围内没有抖动降额信息。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我想我仍然对150-190ps 的输出抖动规格感到困惑。

    该信息似乎表明、只要 IDCK 上的输入抖动小于2ns、DVI 时钟上的输出抖动将小于190ps。

    假设我正确理解 DVI 规格、则表明发送器连接器的最大抖动为0.25 UI。  如果我的 IDCK 为108MHz、则 Tpixel = 9.2593ns、1UI = Tpixel 的1/10、即925.9259皮秒。  因此、0.25UI 将是231.481ps。

    因此、如果 IDCK 上的2ns 抖动直接与 DVI 输出时钟抖动相加、则 DVI 输出时钟绝不会处于 DVI 规格的抖动容差范围内(在本例中最大为231.481ps)。

    那么、我能否得出结论、只要 IDCK 抖动小于2ns、TFP410-EP 的 DVI 输出时钟抖动就小于190ps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的解释。

    此致、

    涉水