Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251
尊敬的团队:
客户正在使用 MAX3053ESA、您建议更换哪一个?
客户告知 Maxim 的 pin5启用功能是必要的。
请就此提供帮助。
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
尊敬的团队:
客户正在使用 MAX3053ESA、您建议更换哪一个?
客户告知 Maxim 的 pin5启用功能是必要的。
请就此提供帮助。
BR
Kevin
Kuan Wei、
我还将检查它们是如何使用关断引脚的。 该器件具有自动关断功能、可将引脚5设置为高电平或低电平以切换关断模式。
关断模式与 TCAN1042上的待机模式类似、但也有一些差异。 在这两个器件中、除了处于低功耗状态的接收器外、低功耗模式禁用大多数功能。 但是、两个器件的唤醒机制是完全不同的。 当 TCAN1042使用标准 CAN 唤醒信号时、Maxim 器件通过在 CANH 引脚上感测到大于9V 的电压来唤醒。 TCAN1042上的待机模式也比 Maxim 器件上的关断模式消耗的电流更少。
如果您可以通过 Maxim 器件的关断功能了解他们需要什么、我们可以找到适合他们需求的器件。
此致、
Kuan、
MAX3053ESA 的引脚8处有一个斜率控制引脚、引脚5上有一个关断模式。
我们在 SN65HVD251等引脚8上具有斜率控制功能的早期 CAN 器件、该引脚还可以将器件置于待机模式(在功能上与 MAX3053ESA 上的关断模式非常相似)。 但是、SN65HVD251上的引脚5是一个 VCC/2输出电压、有助于稳定共模电平。
我们还有 TCAN1042、它在引脚8上具有待机模式控制(同样、待机模式与 MAX3053ESA 上的关断模式非常相似)、并且在引脚5上具有无连接或 IO 电平电压电源。
了解客户如何使用 MAX3053ESA 后、我们应该更好地了解要推荐的部件。
此致、