This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:MAX3053ESA 更换计划

Guru**** 2988960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806077/tcan1042h-max3053esa-replace-plan

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

尊敬的团队:

客户正在使用 MAX3053ESA、您建议更换哪一个?

客户告知 Maxim 的 pin5启用功能是必要的。

请就此提供帮助。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan Wei、

    自动关断功能不是任何 CAN 收发器都具有的功能。 我们的两个3.3V CAN 收发器确实具有关断模式、但其功能与自动关断不同。 当引脚5设置为逻辑高电平时、关断模式会将器件置于绝对低功耗模式。

    您能解释一下他们是如何在 Maxim 器件上使用引脚5的吗? 如果其他器件未按预期使用自动关断功能、我们可能会弄清楚该器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的回复。
    客户需要具有关断模式功能、因为他们有其他共享同一总线的通信。
    因此、他们更喜欢关断模式。
    请推荐合适的选项、不胜感激。
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuan Wei、

    好的、我们没有任何设备具有 Maxim 器件的自动关断功能、这就是我对其使用该功能的方式感到好奇的原因。 如果他们在自动关断模式下使用它、我们就没有这样的器件。 但是、如果它们只是将其驱动为高电平或低电平以将其置于低功耗模式、那么我们就可以处理该问题。 关断功能是否需要在引脚5上?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    否、引脚5上不需要关断功能。
    您在这里会建议哪种解决方案?
    我可以与工程师进行仔细检查。
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan Wei、

    我还将检查它们是如何使用关断引脚的。 该器件具有自动关断功能、可将引脚5设置为高电平或低电平以切换关断模式。

    关断模式与 TCAN1042上的待机模式类似、但也有一些差异。 在这两个器件中、除了处于低功耗状态的接收器外、低功耗模式禁用大多数功能。 但是、两个器件的唤醒机制是完全不同的。 当 TCAN1042使用标准 CAN 唤醒信号时、Maxim 器件通过在 CANH 引脚上感测到大于9V 的电压来唤醒。 TCAN1042上的待机模式也比 Maxim 器件上的关断模式消耗的电流更少。

    如果您可以通过 Maxim 器件的关断功能了解他们需要什么、我们可以找到适合他们需求的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您能否列出候选人解决方案并让我知道不同的功能是什么?
    我将与客户核实他们是否可以使用我们的解决方案。
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    MAX3053ESA 的引脚8处有一个斜率控制引脚、引脚5上有一个关断模式。

    我们在 SN65HVD251等引脚8上具有斜率控制功能的早期 CAN 器件、该引脚还可以将器件置于待机模式(在功能上与 MAX3053ESA 上的关断模式非常相似)。 但是、SN65HVD251上的引脚5是一个 VCC/2输出电压、有助于稳定共模电平。

    我们还有 TCAN1042、它在引脚8上具有待机模式控制(同样、待机模式与 MAX3053ESA 上的关断模式非常相似)、并且在引脚5上具有无连接或 IO 电平电压电源。

    了解客户如何使用 MAX3053ESA 后、我们应该更好地了解要推荐的部件。

    此致、