This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:有关 TUSB7320的一些问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798775/tusb7320-some-question-on-tusb7320

器件型号:TUSB7320

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

请帮助查看下面的 TUSB7320I。

其他问题如下:
1、SCL/SDA 是否未直接下拉?
2.电源3.3V 和1V 是否具有开关顺序?
3.如第一页的方框图所示,我的来源是 PCI 主机。 TUSB7320I 的 WAKE#/ CLKREQ #如何连接? WAKE# Pull HIGH /CLKREQ# Pull DOWN?
4.何时需要使用 EEPROM? 预设是否正确?
5.是否对布局有特别注意? 另请提供布局指南。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们查看原理图,可能需要两三天的时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    如果有任何建议、请告知我们。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:下拉将禁用 I2C
    由于 GRST 使用3.3V、因此1.1V 后2:3.3V 应导通
    3:在我们的 EVM 中、WAKE#和 CLKREQ#直接连接到 PCIe 连接器
    4:在 PCIe 插卡上、仅当以下任一情况为真时才需要 EEPROM:•将一个或多个 USB 端口标记为不可拆卸。 •禁用一个或多个 USB 端口。 •设置 PCIe 子系统 ID 和子系统供应商 ID。 •更改 SuperSpeed USB 端口的默认去加重/摆幅/均衡器设置。 •更改 PCIe 的默认 L0和 L1延迟值。 •将默认 PWRON 极性更改为高电平有效而不是低电平有效
    5:请参阅 TI.com 上的 USB 布局文档 slla414
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么、我们的原理图是否有任何建议?

    在本例中、它是独立的 PCI 至 PCIe 卡。 因此我们不支持 PCIe WAKE#,主板和卡之间没有 I2C 接口。

    我还有几个问题、如下所示:

    1. 我能否只下拉 I2C 来禁用它?
    2. 我们不支持 PCIe WAKE#,因此我是否可以将 WAKE#拉高至3.3V?
    3. 我能否将 CLKREQ#直接下拉至 GND 以使 PCIe 时钟始终开启?
    4. 在本例中、我们仅在 TUSB7320上使用了 USB2.0、但没有 USB3.0。 我们是否需要实现 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。
    1:是的、如果不使用它、您可以将其下拉
    2:请注意、WAKEUP#引脚未实现失效防护、当 VDD33关闭时、WAKEUP#引脚上没有3.3V 的电压
    3:它是输出引脚。 如果不使用、您可以将其保持打开状态
    4:如果您只使用默认设置而不想更改任何内容、则无需实现 EEPROM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    关于项目2,如果不需要唤醒功能,我可以使 WAKE#引脚保持断开状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    请参阅附件、原理图已按照建议进行修改、请帮助再次查看。


    如前所述、3.3V 必须在1V 之后打开、因此添加电源开关、以便从1V 电源正常状态下打开3.3V 电源。 是这样吗?
    或者可以同时打开1V 和3.3V 电压吗? 因为不需要数据表中的上电序列上下文?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来正常、确保 GRST#为低电平、直到电源和时钟就绪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我的上电序列是1V -> 3.3V、因此我可以使用1V 电源正常来获取 GRST#?
    或者通常使用什么信号来获取 GRST#?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉被推送了。 有任何更新吗?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 PG 引脚处添加0.1uF 电容、并将其用作 GRST。
    您的1.1V 电源正常信号来自什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    1.1V 电源正常信号来自我们的1.1V 电源解决方案。 我可以将此 PG 用于 GRST 吗?

    1.1V 和3.3V 是否有任何上电序列要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    目前、我们有1.12.18.0版驱动程序。

    您能否告诉我 TI 芯片 TUSB7320RKM 是否有更新的驱动程序?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉打扰你。
    有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,这是一个很旧的设备,我们没有驱动程序更新