请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 大家好、
我的客户在为器件通电时看到连接到 TPS65988的 I2C 线路出现下降(请参阅下图、绿色是 I2C 通信、红色是3.3V PD 控制器电源、忽略其他两条线路)。 PD I2C 总线似乎在达到3.3V 之前被释放、他们担心这种下降可能会导致不需要的低位。
我们是否有任何建议可帮助防止这种情况发生?
此致、Diego Lewis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.