请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB3410 尊敬的专家:
将客户设计的 TPS3410电路板连接到 PC 时会出现一些问题。 我们测试了3个相同的板。 我们发现其中一个可以成功连接。 但是,其他的失败了。 PC 端的警告是"USB Device Descriptor Request Failed"(USB 设备描述符请求失败)。 我们使用不同的 PC 和不同的 USB 端口进行交叉实验。 结果相同。
成功的电路板:
失败的问题: