This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 器件描述符请求失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803105/tusb3410-usb-device-descriptor-request-failed

器件型号:TUSB3410

尊敬的专家:

将客户设计的 TPS3410电路板连接到 PC 时会出现一些问题。 我们测试了3个相同的板。 我们发现其中一个可以成功连接。 但是,其他的失败了。 PC 端的警告是"USB Device Descriptor Request Failed"(USB 设备描述符请求失败)。 我们使用不同的 PC 和不同的 USB 端口进行交叉实验。 结果相同。

成功的电路板:

失败的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以测试10或20等更多电路板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以。 您是否认为会导致此问题的原因? 我们可以在测试更多电路板的同时进行同步测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定是否是质量问题、这就是我想知道故障率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您有测试结果时、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先关闭、当您有测试结果时、请重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    从客户方面获取结果。 这是由 SMT 问题引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您的更新。