请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 大家好、
快速问题、如果客户使用外部 OSC 40MHz 和5V 馈入 OSC1、是否正常?
我找不到 OSC1引脚的推荐电压范围、谢谢!
此外、如果使用外部时、引脚 OSC2短接至 GND OSC、对吗?
谢谢!
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.