This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:OSC1电压范围?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806226/tcan4550-osc1-voltage-range

器件型号:TCAN4550

大家好、

快速问题、如果客户使用外部 OSC 40MHz 和5V 馈入 OSC1、是否正常?

我找不到 OSC1引脚的推荐电压范围、谢谢!

此外、如果使用外部时、引脚 OSC2短接至 GND OSC、对吗?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    数据表的第9页列出了 OSC1和 OSC2的电气参数。 40MHz 适合频率选择、如果使用 OSC1的单输入时钟、则 OSC2可以短接至 GND。  

    我不确定我是否理解您将5V 电压"馈送到 OSC1的意思。 需要将某种晶体或时钟连接到振荡器引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    谢谢您的回复。
    我的客户询问他们是否可以使用5V OSC 将时钟馈送到我们的 TCAN4550 OSC1引脚。 那么、我的问题是、时钟信号是否可以高达5V? 我看不到 TCAN4550为 OSC1引脚指定了最大电压、或者至少让我知道 OSC1在内部是指哪个电源轨、谢谢!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    是的、这将根据 VIO 电压工作。 TCAN4550 OSC 高电平的额定 VIO 最小值为0.85*VIO,VIO 最大值为1.1*VIO。

    此致、