请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 你(们)好
我正在开发 USB 集线器。
我想将手机连接到 c 型、通过 USB 集线器上的 A 型连接器为电流充电、连接鼠标并使用手机屏幕
电流正在充电、与鼠标的连接无法正常工作。
我有三个请求。
我希望您看看我的 circuit.e2e.ti.com/.../7587.qusetion-of-tusb-8020b-curcuit_2D0098D374C7C0C92D00_4_2C00_12.pdf
此外、我想问我是否可以向 SMBUSz / SS_DN2输入3.3V 输入、以进入 TUSB8020b 的 I2C 模式
最后、我将询问一个可以创建 EEPROM 的实用程序。 请回答谢谢