This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:我想使用基于 Microsoft®︎Windows®︎的 EEPROM 实用程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805317/tusb8020b-i-want-to-a-microsoft-windows-based-eeprom-utility-is-available

器件型号:TUSB8020B

你(们)好  


我正在开发 USB 集线器。

我想将手机连接到 c 型、通过 USB 集线器上的 A 型连接器为电流充电、连接鼠标并使用手机屏幕

电流正在充电、与鼠标的连接无法正常工作。

我有三个请求。

我希望您看看我的 circuit.e2e.ti.com/.../7587.qusetion-of-tusb-8020b-curcuit_2D0098D374C7C0C92D00_4_2C00_12.pdf

此外、我想问我是否可以向 SMBUSz / SS_DN2输入3.3V 输入、以进入 TUSB8020b 的 I2C 模式

最后、我将询问一个可以创建 EEPROM 的实用程序。 请回答谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看原理图、并将很快提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受朋友的请求、以便我可以发送 EEPROM 实用程序。 请在 SMBus/SS_DN2引脚上使用4.7K 上拉电阻器来进入 I2C 模式。 当 SMBus/SS_DN2引脚在复位释放时被拉至高电平时、进入此模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我接受朋友的请求
    您是否会发送 EEPROM 实用程序

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通过 E2E 私人消息发送 EEPROM 实用程序。