This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:软件问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806389/tusb9261-software-question

器件型号:TUSB9261

大家好、

这些固件之间有何差异?

我应该使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    固件文件之间差异的解释应位于"Alternate SATA polarity FW"目录中;通常位于:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB926x Firmware\Alternate SATA Politity FW

    在 readme.txt 中:

    "默认固件根据 TI 的参考板设计交换 SATA Tx 信号对的极性。 根据您的特定电路板布局、您可能需要对 SATA Tx 和 Rx 信号进行替代极性设置。 这些固件二进制文件是为这种使用而提供的。"

    如果您的设计与 我们的 TUSB9261DEMO 参考设计相匹配、则应使用 TUSB926x_FW_v1.06。  在 TUSB9261数据表中、它与以下内容相同:

    "请注意、TUSB9261的默认固件和参考设计交换了 SATA TXP/TXM、以便在参考设计中轻松进行路由。 如果您计划使用 TI 默认固件,请查看《TUSB9261演示用户指南》(SLLU139)中的参考设计,以获得正确的 SATA 连接。”

    因此、如果您的设计没有 TX 极性交换、则您将使用其中一个备用固件文件。  您选择的选项将取决于您的特定设计。  例如、如果 TXP/TXM 和 RXP/rxm SATA 信号均未交换、则应使用 TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLITY_SWaP。

    此致、