This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:

Guru**** 2764035 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB1044, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805415/hd3ss6126

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB544

你好

因为 Type C 需要支持 USB3.0和 DP,同时还需要支持 DP 传输到 HDMI,1:2开关可能是最简单的,请帮助检查 HD3SS6126是否可以满足这一要求?

如果设备选择更好,或者此款乳液需要与其它设备匹配,则建议使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TUSB546、TI 文档 SLLA333介绍了如何将 DP 传输到 HDMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy

    对于 TX/RX 4通道 USB、是仅 USB 还是与 DP 信号进行多路复用?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    更新图,图中的 PD 作为通知 AP 可能输出 DP 信号的握手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy

    在两个 USB2:4开关之间、您还需要 TUSB544 (5G USB)或 TUSB1044 (10G USB)来处理 Type C 翻转/非翻转情况。

    对于 USB2:4开关、假设您正在使用5G USB、则可以使用 HD3SS6126。

    CC 逻辑、模拟开关和 PD 可组合到 TPS6598x 系列中。

    谢谢
    David