Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB1044, TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805415/hd3ss6126
器件型号:HD3SS6126主题中讨论的其他器件: TUSB1044、 TUSB544
你好
因为 Type C 需要支持 USB3.0和 DP,同时还需要支持 DP 传输到 HDMI,1:2开关可能是最简单的,请帮助检查 HD3SS6126是否可以满足这一要求?
如果设备选择更好,或者此款乳液需要与其它设备匹配,则建议使用