This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110是否有任何电阻位用于 DP83822等合规性测试?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805267/tlk110-does-tlk110-have-any-resister-bit-for-compliance-test-like-dp83822

器件型号:TLK110

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TLK110获取其最新产品。

 他们对 TLK110有以下问题。 请给我您的回答或评论吗?

 问:他们希望对使用 TLK110的产品进行合规性测试。

 他们发现 DP83822合规性测试应用手册如下。

 DP83822 IEEE 802.3u 合规性和调试

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snla266/snla266.pdf

 他们知道 DP83822有一些专用位用于文档中的合规性测试。

 他们想知道 TLK110是否有任何电阻位用于 DP83822等合规性测试。

 如果答案是否定的、 您能告诉我 TI 是否有任何 有关 TLK110寄存器设置的文档用于合规性测试?

 

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya-San、

    在以太网合规性测试中、客户可以使用 DP83822应用手册中所述的相同脚本(A1、A2、A3)来测试 TLK110。 此外、不推荐在新设计中采用 TLK110、我们针对新型100Mbps 以太网的最新建议是 DP83822。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    非常感谢您的回复。

    我将通知客户。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。