请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK110 大家好、
我的一位客户正在使用 TLK110获取其最新产品。
他们对 TLK110有以下问题。 请给我您的回答或评论吗?
问:他们希望对使用 TLK110的产品进行合规性测试。
他们发现 DP83822合规性测试应用手册如下。
DP83822 IEEE 802.3u 合规性和调试
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snla266/snla266.pdf
他们知道 DP83822有一些专用位用于文档中的合规性测试。
他们想知道 TLK110是否有任何电阻位用于 DP83822等合规性测试。
如果答案是否定的、 您能告诉我 TI 是否有任何 有关 TLK110寄存器设置的文档用于合规性测试?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。