请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044 各位专业人员、您好!
我的客户对 TUSB1044的 LFPS 均衡有疑问。
如 p43表 μ s 所述、当我们将 LFPS_EQ 设置为"1"时、会应用 LFPS 信号 EQ 设置。 您能否展示 LFPS 信号的均衡大小?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.