This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:集线器仅显示为"德州仪器供应商特定设备"或者"未知设备"

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805725/tusb8042-hub-only-showing-up-as-texas-instruments-vendor-specific-device-or-unknown-device

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

您好!

我正在尝试使用 TUSB8042实现集线器、我已经生产了一个板、如果我插入该板、器 件会显示出来、但仅显示为"Texas Instruments Vendor-specific Device"(德州仪器(TI 供应商特定设备)(在 OSX 中)或"Unknown Device"(未知设备)(windows)。 我在 集线器和 USB-C 连接器之间使用 USB-C 上游和 HD3SS3220。  您是否有关于从何处开始进行故障排除的任何提示?  

这就是它在 OSX 中的显示方式:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    集线器处于编程模式、如果您不打算使用 EEPROM 或 SMBus 控制器、SMBUSz 应处于高电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、有趣的!

    我计划使用 EEPROM (我需要更改集线器端口上的 USB2.0极性)以及当前安装和连接但未编程的 EEPROM。 我的印象(从数据表中)是、如果 EEPROM 上的地址00h 的内容不是55h、它只会加载默认配置? 为什么它仍然处于编程模式?

    感谢 JMMN 的投入、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AH、这是另一种情况、即使 SMBUSz 处于高电平、集线器也将默认为编程模式:在安装了 SDA/SCL 上拉电阻器的情况下、将一个空 EEPROM 连接到集线器。 您将需要移除 EEPROM、SDA/SCL 上拉电阻或对 EEPROM 进行编程。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、JMMN、我将对 EEPROM 进行编程、看看它是否退出编程模式!

    谢谢!