请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 尊敬的团队:
我将在我的新设计中使用 TUSB89261器件。
我第一次打开电源时、一切似乎都正常。
VDD11和 VDD33 "相同"时出现-我在电源中使用电源正常引脚、因此所有输出都被禁用、直到任何其他输出未就绪。
电流抑制约为120mA
上电后、我看到所有状态 LED 都亮起、但一个在引脚 PWM0 (HDD_ACT#)上的 LED 比其他 LED 更亮。 我认为芯片上只有引导加载程序。
当我通过 USB 将器件连接到我的开发 PC 时、一切都不会发生。
我一直在调查此问题:
在我的原始设计中、我使用的是无源复位电路、但它太短了、我将其增加到了 ca。 10毫秒。 结果:无变化
2、我检查了所有电压电平、看起来都可以。
我使用的是采用1.5V 电源的外部振荡器。 我检查了输出信号、它的频率为40MHz、电压电平正常。
4、我尝试在启动时捕获 SCLK 信号、但在 SPI 端口上看不到任何通信或时钟。
每次上电时、电流支持都不同(100和140mA 之间的值不同)。 我想、这种情况以及 LED 持续点亮是指一些复位问题、但复位脉冲的增加并未解决问题。
您可以在下面看到我的设计。
如果您有任何想法、请告诉我。