This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:指示灯亮起,但其它功能不起作用:(

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804122/tusb9261-the-leds-are-lit-but-nothing-else-working

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

我将在我的新设计中使用 TUSB89261器件。

我第一次打开电源时、一切似乎都正常。

VDD11和 VDD33 "相同"时出现-我在电源中使用电源正常引脚、因此所有输出都被禁用、直到任何其他输出未就绪。

电流抑制约为120mA

上电后、我看到所有状态 LED 都亮起、但一个在引脚 PWM0 (HDD_ACT#)上的 LED 比其他 LED 更亮。 我认为芯片上只有引导加载程序。
当我通过 USB 将器件连接到我的开发 PC 时、一切都不会发生。

我一直在调查此问题:
在我的原始设计中、我使用的是无源复位电路、但它太短了、我将其增加到了 ca。 10毫秒。 结果:无变化
2、我检查了所有电压电平、看起来都可以。
我使用的是采用1.5V 电源的外部振荡器。 我检查了输出信号、它的频率为40MHz、电压电平正常。
4、我尝试在启动时捕获 SCLK 信号、但在 SPI 端口上看不到任何通信或时钟。

每次上电时、电流支持都不同(100和140mA 之间的值不同)。 我想、这种情况以及 LED 持续点亮是指一些复位问题、但复位脉冲的增加并未解决问题。

您可以在下面看到我的设计。
如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的固件版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    外部闪存为空(我已经擦过)。 引导加载程序器件从未出现在我的 USB 器件列表中。
    设备不能通过 USB 与我的 PC 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是焊接问题、未正确焊接 epad。