Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 尊敬的 TI 团队:
我的客户将 DP83867IS 与 基于 Qualcomm MDM9X07的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 SGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY,MDIO/MDC 可以访问和读取状态寄存器。PHY 和 PC 之间的铜缆接口已打开,但无法使用 DP83848对 PC 执行 ping 操作。
我几天前就已经发布过此问题、让客户参与到回复中提供了大量信息、 但 TI 没有回复解决问题、项目非常紧急、所以我再次提出问题、希望 TI 能帮您解决
原始帖子地址为: http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/803259/2972411#2972411
谢谢!!