This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:紧急!! DP83867IS 无法与 PC ping 通

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804539/dp83867is-urgent-dp83867is-can-not-ping-with-pc

器件型号:DP83867IS

尊敬的 TI 团队:

    我的客户将 DP83867IS 与 基于 Qualcomm MDM9X07的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 SGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY,MDIO/MDC 可以访问和读取状态寄存器。PHY 和 PC 之间的铜缆接口已打开,但无法使用 DP83848对 PC 执行 ping 操作。  

    我几天前就已经发布过此问题、让客户参与到回复中提供了大量信息、 但 TI 没有回复解决问题、项目非常紧急、所以我再次提出问题、希望 TI 能帮您解决  

    原始帖子地址为:  http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/803259/2972411#2972411

   谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    我回复了原始电子邮件主题、因为所有信息都在那里。 我将关闭此主题并继续跟踪原始主题上的问题。

    此致
    Aniruddha