This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:关于连接不同电压的接口 IC

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802536/am26lv32-about-connection-of-interface-ics-of-different-voltage

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件:SN65HVD78

RS422差分信号的电源和接收缓冲器、电源电压位于传输侧(5V)和接收侧(3.3V)
它是否可以正常工作、而不会出现电路配置问题?
此外、如果有需要通过端接电阻等方式来处理的点、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡佐夫

    答案是肯定的。 您可以参阅此 帖子 以了解详细讨论。 说到端接、始终建议在传输的两端放置端接电阻器。 如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazou、

    擦手墨再次打败了我。 请使用以下链接进行讨论。

    e2e.ti.com/.../93260

    我还随附了应用手册供您参考。 如果 您有更多问题、请告诉我。


    e2e.ti.com/.../8883.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../93260
         在标准中、485为1:N、422为1:1
         在 Tx (5Vp-p)的 Rx (3.3Vp-p)上、Rx 侧的振幅是否与 Tx 侧的驱动电流约为4Vp-p?
         3.3V Rx 时的数据接收目前是如何工作的? (它是3.3V、带保护二极管等)
         
         e2e.ti.com/.../8883.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf
         该材料连接到电平转换器或电阻分压器齐纳二极管。
         是否无法按原样直接连接?
         
         我想知道的是 RS-422接收器是否可以用3.3V 规格产品替代5V 规格产品。
         
         谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazou、

    始终建议在总线上放置端接电阻器、以匹配电缆阻抗。 如果这样做、总线上的电压摆幅将不会接近轨到轨。 另一方面、 即使总线上没有电阻器、4Vp-p 也不会成为 RS-485接收器的问题、该接收器在-7V 至12V 输入电压范围内工作。

    在应用手册中、  使用 额外组件的原因之一 是防止3V 器件看到5V 逻辑。 如果您的3V 部件 IO 与5V TTL (如 SN65HVD78)配合使用、则无需额外的保护即可正常工作。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao