Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78
主题中讨论的其他器件:SN65HVD78
RS422差分信号的电源和接收缓冲器、电源电压位于传输侧(5V)和接收侧(3.3V)
它是否可以正常工作、而不会出现电路配置问题?
此外、如果有需要通过端接电阻等方式来处理的点、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kazou、
擦手墨再次打败了我。 请使用以下链接进行讨论。
我还随附了应用手册供您参考。 如果 您有更多问题、请告诉我。
Kazou、
始终建议在总线上放置端接电阻器、以匹配电缆阻抗。 如果这样做、总线上的电压摆幅将不会接近轨到轨。 另一方面、 即使总线上没有电阻器、4Vp-p 也不会成为 RS-485接收器的问题、该接收器在-7V 至12V 输入电压范围内工作。
在应用手册中、 使用 额外组件的原因之一 是防止3V 器件看到5V 逻辑。 如果您的3V 部件 IO 与5V TTL (如 SN65HVD78)配合使用、则无需额外的保护即可正常工作。
如果您有更多问题、请告诉我。
此致、
Hao