This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:设计问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804382/ths8200-design-questions

器件型号:THS8200

关于 THS8200、我有以下几个问题。

1.是否对上电和断电的时间序列有任何要求?

2.对于 R[9:0]、G[9:0]、B[9:0]、我仅使用8位、是否应 将最低的两位直接或通过 一个千欧电阻接地?

3.对于20位或10位模式、应将未使用的引脚直接或通过 一个千欧电阻器接地

使用内部 SYNC 时、VS_IN、HS_IN、FID 应该悬空或者通过一个 k Ω 的电阻接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想通知您、不建议将 THS8200用于新设计 NRND。 因此、支持非常有限。
    不过,我会请专家提出建议。

    此致、
    Tsvetolin Shulev