请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS8200 关于 THS8200、我有以下几个问题。
1.是否对上电和断电的时间序列有任何要求?
2.对于 R[9:0]、G[9:0]、B[9:0]、我仅使用8位、是否应 将最低的两位直接或通过 一个千欧电阻接地?
3.对于20位或10位模式、应将未使用的引脚直接或通过 一个千欧电阻器接地?
使用内部 SYNC 时、VS_IN、HS_IN、FID 应该悬空或者通过一个 k Ω 的电阻接地?