请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848I 尊敬的支持团队:
我的客户正在使用 DP83848IVV,、发现 输入端出现振荡、频率测量值为2.5GHz。 详细信息如下、请帮助建议是由于布局还是其他可能的原因。 。 客户希望 TI 通过将 TX 环回 RX 并 使用电容更换变压器、帮助重现 EVM 上的问题。 太多了!
-
BCM5482 (PHY)连接到 DP83848 、这是旧的返修、在现场他们总是找到 BER、 在故障排除后、他们发现 VIH 有高频率
-
如果在 BCM 侧进行测试、则没有此类振荡。
-
移除3.3V 偏置、也不会出现振荡。
-
如果用平衡-非平衡变压器替换0.01u 电容器、振荡也将消失。
-
通过移除0.01u 电容断开 CM5482、也不会出现振荡。 (在83848侧只有直流电压)
-
DP83848的布局如下所示: DP83848都有问题、黄色部分是差分 迹线、 读取是顶层、蓝色是底部、差分 迹线通过顶层、底层和第十层。
附加的是他们使用的软件。 e2e.ti.com/.../dp83848_2D00_xxxx.pdf
BTW、您是否有可用于仿真以太网 电气端口的 DP83848模型?