This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:关于 DP83848输入振荡问题

Guru**** 2929800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803089/dp83848i-about-dp83848-input-oscillation-issue

器件型号:DP83848I

尊敬的支持团队:

我的客户正在使用 DP83848IVV、发现 输入端出现振荡、频率测量值为2.5GHz。  详细信息如下、请帮助建议是由于布局还是其他可能的原因。 。 客户希望 TI 通过将 TX 环回 RX 并 使用电容更换变压器、帮助重现 EVM 上的问题。 太多了!

  1. BCM5482 (PHY)连接到 DP83848 、这是旧的返修、在现场他们总是找到 BER、 在故障排除后、他们发现 VIH 有高频率

    信号。  拓扑如下:

  2. 如果在 BCM 侧进行测试、则没有此类振荡。

  3. 移除3.3V 偏置、也不会出现振荡。

  4. 如果用平衡-非平衡变压器替换0.01u 电容器、振荡也将消失。

  5. 通过移除0.01u 电容断开 CM5482、也不会出现振荡。   (在83848侧只有直流电压)

  6. DP83848的布局如下所示: DP83848都有问题、黄色部分是差分 迹线、 读取是顶层、蓝色是底部、差分 迹线通过顶层、底层和第十层。   

    附加的是他们使用的软件。  e2e.ti.com/.../dp83848_2D00_xxxx.pdf

 BTW、您是否有可用于仿真以太网 电气端口的 DP83848模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    我已在离线电子邮件链上发送回复。 解决问题后、我可以在此处发布最终答案。

    此致
    Aniruddha