This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:电流消耗量

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802127/tic12400-q1-quesiton-of-current-consumption

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

您能否为  客户提出的以下 TIC12400-Q1问题提供答案?

-。 例如、当将湿性电流设置为15mA 时、在未检测到开路情况下是否存在泄漏电流?

-。 如果 更改了阈值电平设置 、 电流消耗是否有任何变化?

-。 当输入信号有一些噪声时、 调整湿性电流或阈值是常见的做法吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    请参阅下面的答案。  

    -。 例如、当将湿性电流设置为15mA 时、在未检测到开路情况下是否存在泄漏电流?

    这将取决于连接到 INX 的开关配置。 如果将非理想开关连接到 INX、则可能存在电阻、这会导致兆欧姆范围内的一些灰尘电阻、并形成接地漏电路径。  

    -。 如果 更改了阈值电平设置 、 电流消耗是否有任何变化?

    如果阈值电平发生变化、电流消耗没有变化。 功耗与湿性电流和 TPOLL_TIME、TPOLL_ACT_TIME 有关。  

    -。 当输入信号有一些噪声时、 调整湿性电流或阈值是常见的做法吗?

    没错。 在考虑湿性电流精度变化和其他非理想情况时、确保为噪声引起的代码差异留出足够的空间。  

    以下是有关为比较器和 ADC 阈值选择阈值设置的示例的应用手册:  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    感谢您的回答。

    此致、
    Sam Lee