请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 大家好、
您能否为 客户提出的以下 TIC12400-Q1问题提供答案?
-。 例如、当将湿性电流设置为15mA 时、在未检测到开路情况下是否存在泄漏电流?
-。 如果 更改了阈值电平设置 、 电流消耗是否有任何变化?
-。 当输入信号有一些噪声时、 调整湿性电流或阈值是常见的做法吗?
谢谢、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否为 客户提出的以下 TIC12400-Q1问题提供答案?
-。 例如、当将湿性电流设置为15mA 时、在未检测到开路情况下是否存在泄漏电流?
-。 如果 更改了阈值电平设置 、 电流消耗是否有任何变化?
-。 当输入信号有一些噪声时、 调整湿性电流或阈值是常见的做法吗?
谢谢、
Sam Lee
尊敬的 Sam:
请参阅下面的答案。
-。 例如、当将湿性电流设置为15mA 时、在未检测到开路情况下是否存在泄漏电流?
这将取决于连接到 INX 的开关配置。 如果将非理想开关连接到 INX、则可能存在电阻、这会导致兆欧姆范围内的一些灰尘电阻、并形成接地漏电路径。
-。 如果 更改了阈值电平设置 、 电流消耗是否有任何变化?
如果阈值电平发生变化、电流消耗没有变化。 功耗与湿性电流和 TPOLL_TIME、TPOLL_ACT_TIME 有关。
-。 当输入信号有一些噪声时、 调整湿性电流或阈值是常见的做法吗?
没错。 在考虑湿性电流精度变化和其他非理想情况时、确保为噪声引起的代码差异留出足够的空间。
以下是有关为比较器和 ADC 阈值选择阈值设置的示例的应用手册: 
谢谢、
海伦