This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:tms442可用于显示端口交换机应用?

Guru**** 2541610 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802307/tmds442-tmds442-can-use-in-display-port-switch-aplication

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215TDP142


我想将 tms442用于交换机显示 端口++、3:2swich、我使用的最大分辨率是1920x1080、我是否可以在显示端口交换机应用中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varga

    TMDS442是 DVI/HDMI 物理层交换机、不能在其输入端支持 DP++。 此应用可能需要 HD3SS215。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回答、我还有一个问题、  

    我想对三个 HD3SS215进行共源共栅编码 、因为我使用的是3:2开关、可以工作吗?

    我将附上一个方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varga

    您不能在多个源之间共享相同的输入。

    一种可能的实现方式是:

    但是、借助此类级联解决方案并取决于您的系统设计、您还必须考虑插入损耗、线对间偏移和总抖动。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的回答
    现在、我了解哪一个是解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varga

    由于我不知道在输入和输出端连接了什么、因此我没有评论 TDP142的用法。 您可能只需要在 HD3SS215的输出端使用 TDP142、但这同样取决于您的系统要求。

    谢谢
    David