This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:6g 4W mil SAS/SATA 解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802249/ds100br111a-6g-4w-mil-sas-sata-solution

器件型号:DS100BR111A

大家好、

我的客户  有以下新要求。

1.可支持6G SAS/SATA

2.可以支持40、000密耳 的长度、并且可以放置在 长度的中间。(20、000mil 的长度 点)

请帮您检查 解决方案吗?

谢谢。

BTW:我们是否有 ADAPT EQ 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    DS100BR111A 在5GHz 频率下具有大约36dB 的增益。 由于我们以6G 运行、因此我预计3GHz 时的最大增益约为30dB。 当其输入端的插入损耗在5至30dB 范围内时、我建议使用 DS100BR111A。 如果损耗较小,SAS-2驱动器或 HBA 通常可以自行补偿这种类型的损耗。

    此致、Nasser