Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100BR111A 大家好、
我的客户 有以下新要求。
1.可支持6G SAS/SATA
2.可以支持40、000密耳 的长度、并且可以放置在 长度的中间。(20、000mil 的长度 点)
请帮您检查 解决方案吗?
谢谢。
BTW:我们是否有 ADAPT EQ 解决方案?