This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:无法在988 EVM 上输出9V、15V

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802356/tps65988evm-could-not-output-9v-15v-on-988-evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:LM3489TPS65988

大家好、

     我最近调试了988 EVM、 发现对于 LM3489、988 GPIO12/13无法输出高 GPIO、因此无法成功协商9V、15V PDO。  

   不确定发生这种情况的原因、下面是 pjt 文件和 bin 文件以及 PD 日志。 请帮助我检查此问题。 谢谢。    

  e2e.ti.com/.../TPS65988EVM_5F00_version12_5F00_virable_5F00_source_5F005F00_usebank1_5F00_virtual12bank0_5F00_adv4.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    您可以将默认的988EVM 映像加载到 EVM 上、这样可以解决您的问题。 我刚刚在我的 EVM 上进行了测试。
    打开 GUI 版本5.13后、请执行以下操作:
    选择 Device -> Re-flash EVM Firmware (Recovery)(设备->重新刷写 EVM 固件(恢复))
    然后、您可以选择 FTDI 作为 USB 转 SPI 适配器、并从 EVM 恢复文件下拉列表中选择 TPS65988 EVM 闪存映像。

    谢谢、
    Eric