请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988EVM 主题中讨论的其他器件:LM3489、 TPS65988
大家好、
我最近调试了988 EVM、 发现对于 LM3489、988 GPIO12/13无法输出高 GPIO、因此无法成功协商9V、15V PDO。
不确定发生这种情况的原因、下面是 pjt 文件和 bin 文件以及 PD 日志。 请帮助我检查此问题。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我最近调试了988 EVM、 发现对于 LM3489、988 GPIO12/13无法输出高 GPIO、因此无法成功协商9V、15V PDO。
不确定发生这种情况的原因、下面是 pjt 文件和 bin 文件以及 PD 日志。 请帮助我检查此问题。 谢谢。