请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 大家好、团队、
让我在从配置中仔细检查 I2C 快速模式运行。
当器件用作从器件时、I2C 速度模式取决于主器件的时钟数量。
这样我们就不需要在内部考虑954的任何设置。 我是对的吗?
客户需要注意的是、他们使用的时钟400kHz (典型值)应移至高于400kHz 的位置、我们的数据表显示为"快速模式的建议最大值"。
只需确认器件可以正常运行、即使 CLK 频率大约为400kHz。
谢谢、
此致
高