This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954 I2C 快速模式@从配置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801793/ds90ub954-q1-ds90ub954-i2c-fast-mode-slave-configuration

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、团队、

让我在从配置中仔细检查 I2C 快速模式运行。

当器件用作从器件时、I2C 速度模式取决于主器件的时钟数量。

这样我们就不需要在内部考虑954的任何设置。 我是对的吗?

客户需要注意的是、他们使用的时钟400kHz (典型值)应移至高于400kHz 的位置、我们的数据表显示为"快速模式的建议最大值"。

只需确认器件可以正常运行、即使 CLK 频率大约为400kHz。

谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koh、

    正确、无需更改954上的设置。
    如果选择400kHz、它将在低于400kHz 但不高于400kHz 的任何速度下工作。 请参阅第19页的954 d/s 部分6.8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hamzeh。

    这意味着我们只需要在数据表和 I2C 规格的温度范围内将 SCL 频率保持在400kHz 以下?
    例如、应该选择390kHz SCL? 或者、我们可以选择在温度变化时可能会发生变化的400kHz?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koh、

    是的、由于温度变化和内部时钟变化、最好选择390KHz。