This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86分辨率

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801232/sn65dsi86-sn65dsi86-resolution

器件型号:SN65DSI86

您好、先生、

我们可以看到 SN65DSI86数据表 特性显示了分辨率支持1902x1200、

但是9.2.1单个 MIPI 通道是1080p (1920x1080 60Hz)、 如果客户 SN65DSI86使用单个 mipi 输入,可以支持1920*1200分辨率?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    请参阅此主题:  和此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf 、以计算所需的最小 DSI 通道。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我是否可以与您再次核对计算。
    客户单个 mipi 输入、因此 DSI 通道为4。
    如果分辨率为1920x1200 60Hz 24位、则1920x1200x60x24/4DSI=829.44M、每个通道小于1.5Gbps。
    那么、如果单个 mipi 输入 SN65DSI86可以满足1920x1200、对吧?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    假设对于1920x1200、像素时钟为154MHz

    然后 TOTAL_STREE_BIT_RATE = 154 x 24 = 3.696G

    MIN_DSC_CLK_FREQ = TOTAL_STRE_BIT_RATE /(2 x MIN_DSI_LAIN (4))= 462MHz。 因此、单个 MIPI 输入就足够了。

    请确保他们的原理图中已将 TEST2引脚上拉为高电平。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的大力支持、

    Hugo