Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 您好、先生、
我们可以看到 SN65DSI86数据表 特性显示了分辨率支持1902x1200、
但是9.2.1单个 MIPI 通道是1080p (1920x1080 60Hz)、 如果客户 SN65DSI86使用单个 mipi 输入,可以支持1920*1200分辨率?
Hugo