This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:ID 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801890/tusb320lai-pull-up-resistor-for-id-pin

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我的客户正在使用适用于 DRP 应用的 TUSB320LAI 设计其系统。
数据表显示、应使用200kΩ Ω 电阻器将 ID 引脚上拉至 VDD、如下所示。



如果使用100kΩ Ω 或1MΩ Ω 电阻器上拉、会发生什么情况?
问题的背景是 OTG USB 控制器有内部上拉电阻  器、可选择100kΩ Ω 或1MΩ Ω。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    在这种情况下、您可以使用100kΩ Ω 或1MΩ Ω 电阻器、两者之间的差异是引脚上的低电压。 两者都可以工作、但首选1MΩ。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos-San、您好!

    感谢您的友好支持。
    我知道。

    此致、
    雅丽塔